This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:用于将 OPA549S 转换为 OPA549T 的引线成形

Guru**** 2501605 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048340/opa549-lead-forming-for-converting-opa549s-to-opa549t

器件型号:OPA549

专家您好!

我的客户对 OPA549有疑问。
他们计划将 OPA549T 用于其产品、但他们面临着这方面的供应问题。
然后、他们计划将 OPA549S 用作 OPA549T、因为他们拥有可进行引线形成的设备。

但是、对于此过程、他们希望从 TI 获得建议。
他们可以进行引线成形、但他们对如何检查有引线的器件是否有损坏没有足够的了解。
当将 OPA549S 转换为 OPA549T 时、您是否会提供有关确认损坏的建议?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    OPA549铅的形成在海外的组装工厂完成、因此我们无法直接观察这个位置的工艺。 尽管如此、我们还是看到了在我们收到器件后完成的 OPA549产品的外观。 因此,我所能提供的只是一些一般性意见。

    首先也是最重要  的、请确保 OPA549引线的成型符合数据表末尾附近包含的塑料法兰安装封装的 kV (R-PZFM-T11)机械数据表。 工程图显示引线折弯点、但遗憾的是没有有关折弯半径尺寸的信息。 机械制图中所示的折弯半径看起来与实际器件获得的折弯半径相似、因此目标应该是实现它们之间的相似性。

    干净的折弯不应显示引线表面镀层的任何应力或干扰。 如果弯曲太严重、可能会发生、并且可能是不良的结果。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas - San、

    感谢您的善意解释。

    我了解并将在我有进一步问题时告知您。


    此致、
    Kazuki Kuramochi