This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:TLV1702AIDGK

Guru**** 2749405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM393, LM393B, TLV1702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049072/tlv1702-tlv1702aidgk

器件型号:TLV1702
主题中讨论的其他器件:LM2903BLM2903LM393LM393B

尊敬的 TI:

我 的设计中使用的是 TLV1702AIDGK。 该设计用于电流和电压测量。 我使用该芯片实现过压/过流保护。

遗憾的是、它缺货。 对于响应时间较短的更换、您建议使用什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamzi  

    • 很遗憾听到有关短缺的消息。 除了快速响应时间之外、您还能分享任何其他要求。 最好是共享显示电压的电路快照、我们将尝试为您找到替代产品。 此外、如果您有一位 TI 代表致电您的公司、您可以让他们离线工作、看看他们是否可以做任何事情来提供帮助。  
      卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、以下是过压检测电路的快照:

    此外、我不确定我们是否有 TI 代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamzi、您好!

    Vsense 的范围是多少?

    如果 Vsense 至少比 P15V 低2V、则应能够使用 LM2903B 或 LM393B (或 LM2903或 LM393系列中的任何一个)、但它们也存在相同的可用性问题。

    您需要多少个器件? 您从何处购买设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsense 不超过5V。

    这是原型设计的初始设计。 如果它通过,则应以大容量订购。

    此外、我发现 TLV1702的有趣之处是两个运算放大器的输出是有线的、但我不认为 LM2903和 LM393B 都没有此功能、如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamzi、您好!

    否、输出是独立的、引脚1和7。 比较器是独立的。 您必须从外部连接它们。

    TLV1702和 LM393/2903均使用标准双引脚。 TLV1702旨在作为 LM393/2903系列的轨到轨输入直接替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    我看到  LM2903B 可用。 那么您认为这是一个很好的替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 :^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Paul