This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:过流监控

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049129/ina228-over-current-monitoring

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: INA233

大家好、

我们的客户使用 INA233来监控过流并在发生过流时向系统发出警报。 由于没有现货、他们正在考虑使用 INA228。 此芯片似乎监控过压/欠压、过压/欠压和过热限制。 如果他们希望继续监控过流、是否可以仅将 INA228设置为在过功率时发出警报、因为他们将从电源获得稳定且恒定的电压? 他们能否只设置功率限制 Pmax = V * Imax、其中 V 是恒定分流电压、Imax 是所需的"过流"限制? 如果是、是否使用第31页的等式3和5来计算触发的 Imax 值:Imax = V/功率寄存器值?

提前感谢您的澄清。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    实际上、INA228将监控过流/欠流。 您将需要配置分流电压过/欠寄存器。 这是因为电流来自分流电压、即 I = Vshunt/Rshunt。 通过使用已知的 Rshunt、您可以计算将导致 Imax 超限警报的正确 Vshunt 值。 Vshunt_max = Imax*Rshun.  

    因此、根据电流和总线电压计算功率。 因此您的方法将无法正常工作。 如果您改用总线电压、您的方法可能起作用、但您必须了解、如果总线电压发生变化、您可能会在电压上升但不是电流时提醒过流。 而如果总线电压下降、电流上升、您可能无法在预期的时间获得过流警报。  

    如果您有任何问题、请回复

    此致、

    Castrense