This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:器件重新启动

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, LMV358, LM358, TLV9001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043140/tlv9002-device-restarting

器件型号:TLV9002
主题中讨论的其他器件: LMV358LM358TLV9001

您好!

  我们在项目中使用 TLV9002IDR 和 LMV358AIDR。 工作正常。 但是、如果我们在电路板接通时连接4-20mA 传感器(24V 电源、2线传感器)、电路板/MCU 将重新启动。 重新启动后工作正常。

如果客户希望在不丢失数据的情况下更换传感器、我们需要避免这种情况。

PFA 原理图、重启会有什么问题?



但在另一个项目板中、我们使用 MCP6021T-E/OT 放大器、即使电路相同、该板也不会重新启动。

 
谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    只需确认一下、您在原理图中看到 TLV9002和 LMV358都是 U16时是否出现了此问题? 还是在其他地方使用 TLV9002? MCP6021工作的电路板上的其他所有内容是否相同? 如果 MCU 正在重新启动、我不怀疑放大器有问题、因为放大器为 ADC 提供模拟输入、并且不在 MCU 的电源树中。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供信息。

    1.是的、TLV9002和 LMV358都是 U16。 由于 成本差异、我们将 TLV9002用于少数电路板、将 LMV358用于少数电路板进行测试。

    2、是的、 MCP6021使用相同的原理图、它是单通道。  电路板未重新启动。 这就是为什么我们很难找到这个问题的原因。

    3.我们需要知道问题在哪里。 请提供建议。

    谢谢、此致、

    纳文克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    插入探头并观察复位时、您能否提供 DUT 引脚3、1和8的示波器捕获? 此外、您能否提供电源轨信息? 您的3.3V 电源轨可以提供多大的电流(此外、两个电路板的电源架构是否相同)?  

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供信息。

    由于某些问题、无法访问示波器。 我稍后会尝试提供。

    PFA 电源树。 两个电路板的电源树将相同。 但是、唯一的区别是、

    在 MCP6021电路板中  、MCU 直接连接到3.3V 电源。 但放大 器 MCP6021通过滤波器、PFA 和滤波器原理图进行连接。

    在 TLV9002/LMV358板中、MCU 和 TLV9002/LMV358直接连接到3.3V 电源(您可以在前面 的原理图中看到)。

    在 TLV9002/LMV358电路板中、如果我们在电路板通电时将3.3V 电源直接连接到放大器输入、则不会重新启动。 如果我们连接24V (4-20mA)传感器、它将重新启动。

    在 MCP6021板中、不会针对这两种情况重新启动。

    我们找到了问题来源、请提供建议。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试在滤波器的另一侧连接 LMV358/TLV9002? 这是一个很大的电容值、有助于减少连接传感器时的瞬时电流消耗。 但是、如果3A 稳压器无法接受80mA 电流脉冲、这对我来说会很奇怪。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    此问题是否已解决? 我将上述答案标记为 TI 认为已解决、但如果问题未得到解决且需要进一步的故障排除、请随时回复该主题。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    感谢您提供的信息、很抱歉耽误您的时间。 我通过邮件回复、但论坛中未更新。
    在 lm358/TLV9002电路板中、无法在现有电路板上添加滤波器组件、因为放大器 VDD 和二极管阴极引脚直接连接到3.3V 层叠层。 我将10uF 电容器连接到二极管阴极和接地端、但仍会重新启动。
    我已卸下滤波器组件 C53、C54、L33 (先前附上的原理图)并短接 MCP6021板上的 L33焊盘、这两种情况下都不会重新启动。
    电路板不会重新启动以下过程:
    如果我将3.3V 直接连接到放大器输入、则电路板不会重新启动。
    如果我将1K 串联电阻器连接到传感器输出端、即使我们在电路板接通时连接传感器、电路板也不会重新启动。
    如果我连接24V 传感器、当电路板关闭、然后打开电路板、电路板将不会重新启动、
    电流可能不是问题、 我们的电路板将具有足够的电流源、即使电路板在峰值情况下也不会消耗超过2A 的电流。
    我怀疑、由于24V 直接连接到电路板而导致一些故障(较高的电压(24V)尖峰将传递到3.3V VDD)、从传感器输出通过二极管传输到3.3V 电源、或通过放大器传输到 MCU。 由于电路板上有150 Ω 负载电阻器、因此可能需要一段时间将24V 转换为所需的电压、例如3V (如果输出为20mA)。
     如果我的猜测为真、是否由于二极管路径或放大器输出路径而重新启动? 解决方案?
    谢谢、此致、
    Naveen K  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    它可能会通过器件的 ESD 二极管导通、这可能会损坏它们。 MCP6021没有连接到 Vcc 的 ESD 二极管、而只有连接到 Vee 的 ESD 二极管。 TLV9002和 LMV358都具有连接到 Vcc 的 ESD 二极管。 这可以解释为什么1k 串联电阻可防止此问题。 (请参阅下面的屏幕截图)

    MCP6021:

    LMV358

    TLV9002

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供信息。

    1.我移除 了板载 LM358/TLV9002 IC、其余元件保持不变、连接 传感器时、电路板仍会重新启动。 因此、我必须得出结论、仅限外部 ESD 二极管 D10和 D13重新启动问题。  LM358/TLV9002及其内部 ESD 二极管不会导致重启问题。 我的结论 是正确的?

    2.我移除 了 LM358/TLV9002 电路板上的外部 ESD 二极管进行测试、连接传感器后、LM358/TLV9002 IC 损坏。 因此、我们也无法移除二极管。

    如前   所述、LM358/TLV9002和 MCP6021电路板上都有外部 ESD 保护二极管(BAT54)、为什么 MCP6021电路板上的外部二极管不提供 重启路径? 我们得出问题 来源的结论是令人困惑的。 这里有什么识别方法?

    请告知、我们如何解决此重启问题?

     谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    似乎已确认将24V 连接到3.3V 会导致重新启动。 MCP6021电路板的所有内容是否完全相同? 移除外部 ESD 二极管会损坏器件、这是有道理的、但如果即使未组装器件、也会出现相同的原理图、这毫无意义。

    关于如何解决重启问题、以下注释是否不起作用? 否则、我建议分压器不要突然连接24V 输入。

    [引用 userid="435646" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043140/tlv9002-device-restarting/3869114 #3869114"]如果我将1K 串联电阻器连接到传感器输出,即使我们在电路板打开时连接了传感器,电路板也不会重新启动

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供信息。

    LM358/TLV9002电路板和 MCP6021电路板电路将相同、但滤波器、MCP6021 VDD 和二极管阴极 通过先前连接的滤波器电路连接到3.3V (MCP6021电路板尺寸将比 LM358/TLV9002电路板大3.2倍)。 但我移除了滤波器组件并直接连接到3.3V、它不会重新启动。 不知道原因。

    2.如果我连接1K 串联电阻、它将在 150欧姆板载电阻(R49、R51)的帮助下充当分压器。 还有其他更好的解决方案吗? 请提供建议。

    3、如果4-20mA  传感器输出为20mA、我们选择了150Ohm 电阻器来为放大器输入提供最大3V 的电压。 如果我们添加1K 串联电阻器电压、则不会得到除数、我们将获得与没有串联电阻器相同的电压、对吧?  

    谢谢、此致、

    纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    对于电流感应电路、输出为恒定电流或恒定电压、如果是恒定电流、则添加串联电阻器来降低电压不会影响感应电阻器上的电压、因为环路中的电流将是相同的、 从而在检测电阻器上生成相同的电压。

    对于同类比较、您是否能够在 MCP6021电路板上放置 TLV9001、以便我们能够真正比较1:1? 由于即使在未组装放大器的情况下也会发生这种情况、我怀疑问题不是放大器。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供信息。

    是的、我们可以替换  MCP6021上的 TLV9001和 TLV9002上的 MCP6022、我们将采购并试用。

    是的、正确。 放大器问题。 但仍然找不到、MCP6021电路板如何无法重新启动?

    分压器将是正确的解决方案、或者任何其他方法都将更好?

    谢谢、此致、

    纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    如上所述、如果电流恒定(例如、添加1k 电阻后不会改变)、则添加1k 电阻后电路仍应正常工作。

    如果问题与运算放大器无关、这超出了我可以提供的支持范围。 这似乎是一个系统级问题。 此论坛的主要目的是支持 TI 产品、在本例中为运算放大器的问题。 我假设电路板不完全是一对一的、在差异中、您会发现您的问题。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供信息。

    仅与 TI 产品相关的问题。 如果我们不使用 ESD 二极管、则不会发生重启问题、 但运算放大器会损坏。 ESD 二极管会导致问题、二极管用于保护运算放大器。 那么问题仅与间接运算放大器有关、对吧。

    我们是否可以消除 ESD 二极管来解决重启问题? 如何保护运算放大器?

    我已经分享了这两个电路板的原理图、它们都是相同的1:1。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    如果我被误解了、请原谅我、但下面的陈述中假设放大器不是问题的根源。  

    [引用 userid="435646" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043140/tlv9002-device-restarting/3870247 #3870247)]我删除 了板载 LM358/TLV9002 IC、保留了原样的其余组件、 连接传感器时、仍然会重新启动板。 因此、我必须得出结论、仅限外部 ESD 二极管 D10和 D13重新启动问题。  LM358/TLV9002及其内部 ESD 二极管不会导致重启问题。 我的结论 是正确的?

    话虽如此、在添加1k 串联电阻器时、您是否测量过传感器的电流?

    此外、您是否能够在 MCP 板上填充 TLV9001以进行确认?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供信息。

    正如我们所说的、具有 CC3220MODSF 和  LM358/TLV9002的电路板。 我们需要保护这两个器件免受外部接口的影响、例如此处的4-20mA 环状传感器。

    电流约为6mA、因为温度传感器的最大输出将为20mA。

    是的、我们可以填充、我们正在尝试采购、但由于全球无库存、我们正在等待库存恢复。 根据我们未组装的试验 OPAMP 不会导致问题、二极管提供了路径。 请重新验证我们的原理图、并针对此问题建议保护电路。

     

    如前所述、连接传感器并 重新启动电路板后、这两个器件都能完美解决任何问题、直到 我们拔下传感器并重新插入传感器。

    谢谢、此致、

    纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    测试温度传感器的整个范围。 如果在添加1k 电阻后整个电流范围不受影响、则无需更改设计中的任何其他内容。 如果电流范围缩小、您可以为电路添加增益、以捕获与之前电路类似的粒度。

    最棒的
    Jerry