This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:INA225内部电阻问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046841/ina225-ina225-internal-resistance-question

器件型号:INA225

下图中的电阻值计算表明、当开关断开时、组件 INA225的最小增益为20 (500K/2K=20)、但组件增益为25倍、这与组件规格不匹配。 感谢您提供组件 INA225的结构和工作原理。

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    INA225实际上是一个两级放大器。 图中所示的放大器网络实际上只是第一级、其中第一级始终设置为20V/V 的增益 第二级是反相放大器、增益为 TOTAL_GAIN/20。 因此、当总增益为25V/V 时、第二级的增益为1.25V/V

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    还有一个问题。

    如果我们要更改总增益、则在 IN/IN+之前串联一个 Rin。 我是否可以知道它适用于此设备?

    我们知道输入级始终设置为增益20V/V、内部电阻为25k/500k。 如果我们串联 A Rin = 4.5k、则总增益应为21.18V/V、但我们对其进行测试、结果显示总增益约为5V/V 我知道你有什么建议吗? 谢谢

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    输入电阻器的误差只会影响第一级的增益。 此外、对于大多数电流感应放大器、有一个输入偏置级(未在您的图片中显示)、可有效地在 IN+至 IN-之间添加2.5kΩ Ω 差分输入电阻器(Rbias)。 请参阅下面的 INA225 G1的理论仿真原理图。

    在使用典型电阻值 且 Rin = 4.5kΩ Ω 的仿真中、 从分流器到第一级末尾的增益为4.184V/V、当不使用输入电阻器时、增益应为20V/V。 这个新的总增益可使用数据表中的等式2来计算、其中 Rint 始终为25kΩ Ω、而1250Ω 分量实际上仅为 Rbias /2。 因此、对于总增益、请使用以下公式:


    新的总典型增益= GainErrorFactor* Gain_stage1* Gain_stage2、

        其中 GainErrorFactor 来自等式2、gain_stage1 = 20V/V Always、gain_stage2始终为 DeviceGain/GainStage1。

    e2e.ti.com/.../INA225_5F00_inputfilt.TSC

    因此、如果 Rs =输入电阻器= 4.5k 且 Rint = 25kΩ Ω、则公式2的结果为0.209205。 因此、第一级之后的增益为0.209205*20V/V = 4.1841V/V、这与仿真完全匹配。 因此,新的总典型增益为4.1841*(25/20)= 4.1841* 1.25V/V = 5.230126 V/V,这也与仿真相匹配。

    总的来说、第二级的电阻值无关紧要、这是因为它们与输入电阻器 Rs 没有相互作用。 但是、总增益误差(Rs)将需要包括器件第一级 RFB 和 RINT 的绝对值的+/-20%过程变化、以及固有器件增益误差(20V/V RFB/RINT 比中的误差)。 要了解有关这方面的更多信息、请观看此培训视频和 pdf:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-input-filter-error

    我将介绍如何为这些未修整但匹配的电阻器确定新的高增益和低增益误差范围。 由于 INA225是一个两级、您只需关注第一级的所有器件误差、并假设 第二级的理想增益。 例如、当器件设置为 G1 (25V/V)时、我们指定+/-0.15%的增益误差。 实际上、增益误差是第一级和第二级增益误差的贡献、但您可以假设所有0.15%的误差都来自第一级。  

    您可以使用公式2来确定高增益和低增益误差、无需进行仿真。 为此、请使用公式2、但不要输入 Rbias 和 Rint 的典型值、而是输入+/-20%值(例如、Rbias 低电平= 2kΩ Ω、rint_low = 25k*0.8 = 20kΩ Ω)。 之后、您将添加+/-0.15%的固有器件增益误差。

    希望这有道理。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我从您那里学到了很多。 谢谢

    BR、Gary