This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:SCL 和 SDA 电压毛刺脉冲参考

Guru**** 2767235 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048477/ina3221-scl-and-sda-voltage-glitch-consult

器件型号:INA3221

大家好、

使用 INA3221时、客户发现 SCL 和 SDA 引脚存在异常电压干扰。 这里的 I2C 频率为100kHz。 我还附上下面的详细测试波形、供您参考。 您认为可能导致此干扰的原因有哪些? 客户可能会遇到的任何风险是这样吗? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    通过几个问题来更好地了解设置。 在这种情况下、什么驱动时钟?

    从 INA 读取数据时会发生这种情况、还是仅在您写入 INA 时发生(我正在尝试了解当 INA 控制 SDA 线时是否会发生这种情况)。

    A0连接到什么?

    除了 INA 和主器件之外、SCL 和 SDA 线上是否还有其他东西?  

    我无法清楚地看到 SDA、器件是否确认并提供有效数据?

    您能否验证是否满足了时序要求? 在 INA3221数据表的第23页的表2中。

    "毛刺脉冲"是否始终在相同的电压电平下发生?

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Castrense:

    请参阅以下客户反馈:

    BMC 将写入 INA3221。

    2. A0连接到 SL。

    除了 INA3221、还有 EEPROM/温度传感器

    上面 波形的这一部分被写在前面、读在后面、扩展波形被写入命令。

    该干扰在每个时钟和相同的电压电平下发生。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    "干扰"似乎无需担心。 使用3.3V I2C 总线时的逻辑高电平应为~2.31V (I2C 总线电压的70%)、"干扰"似乎无法损坏数据。  

    应该发生的变化 是连接 A0引脚以选择地址的电阻器应该是0欧姆电阻器(R26、R294、R296、R302)。

    此致、

    Castrense