This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:可在输入引脚上放置的最大差分电压是多少?

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048990/ina181-what-is-the-max-differential-voltage-that-can-be-placed-across-the-input-pins

器件型号:INA181

我有一个问题、可以在输入引脚上放置的最大差分电压是多少?  从数据表中可以看出、它基本上等于 Vs 处的电压。 在我的例子中、我将其用作单向电流感测、因此引脚5和2接地。  Vs 为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    如 ABS 最大值表所示、该器件实际上可以在输入端承受高达+/-26V 的差分电压、前提是相关的各个输入不会违反任何其他条件、例如器件的共模电压:

    当然、在这种情况下、器件将很好地饱和到电源轨中、并且处于非线性状态、直到产生电压将其重新放置到线性区域中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!!  我确实在数据表中看到了这一点、但我想肯定。  令人印象深刻的是、它可以处理该差分电压。  这必须是由于器件中内置的电阻造成的。