This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7239:3.3V Vcc 4V 输入。

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048948/lmv7239-3-3v-vcc-4v-input

器件型号:LMV7239

 尊敬的支持人员:  

 有关 LMV7239的快速问题。

如果电源设置为3.3V、那么如果有一个1k 欧姆的串联电阻器、输入是否可以上升到4V?  在数据表中、我们可以看到输入电流可高达10mA:

在这种情况下、LMV7239工作正常吗?

谢谢、此致、  

胡安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    感谢您发表您的问题。  这始终是一个难以回答的问题。  正确的是、使用1k 电阻器限制输入电流将使电流保持在10mA 以下、因此根据我们的绝对最大值表、器件不会损坏。  器件在输出处于正确输出状态时也很可能继续正常运行。  但是、由于数据表 EC 表仅保证从 V-到 V+的温度范围内的性能(复制于下文)、因此我们无法提供这样的保证。  如果客户希望以这种方式使用器件、则必须自行做出决定。  在这种情况下、我们没有足够的特性数据来保证输出状态正确。

    卡盘