This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047382/opa855-opa855

器件型号:OPA855

您好!

我正在使用 OPA855的 PD (工作电压为+/-2.5V) -我很困惑-放置 OPA855所需的必要电压是多少

处于"打开"状态? (引脚8)

从数据表中:

 1. PD -断电连接。 PD =逻辑低电平=断电模式;PD =逻辑高电平=正常运行。 什么是逻辑高电平? (数据表第3页)

2.见图 23第10页- 2.5V 用于

3.我发现-在我的电路上-只有+5V (通过1K)连接正常。

  此致、

  Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论的内容、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    谢谢。

    因此、将 PD 引脚连接 到0V (接地)将使放大器处于导通状态!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giora、大家好、正如 Michael 的链接中所讨论的、PD 引脚以 Vee 为基准。 在图23中、Vee =-2.5V、因此 VPD =-2.5V 关闭、而 VPD =+2.5V 打开。 这些电源与您的电路相同、因此这些 VPD 电压也将分别禁用和启用您的电路。 将触发从低电平到高电平转换的 VPD 电压为 Vee + 1.5V。 OPA855启用后、VPD 必须降至 Vee +1V 以下、OPA855才能转换回断电状态。 这种迟滞可提高此功能的抗噪性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    感谢您的回答。

    我们尝试了+2.5V 的连接、但它不起作用 -放大器保持"状态"关闭。

    正如我说过的、只能通过1K 电阻器连接到+5V、这"达到了目的"。

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora、那么您需要高于电源的电压来启用 OPA855吗? 这不是它应该的工作方式。 其中一个输入 ESD 二极管可能已损坏并开始泄漏? 当您将2.5V 直接连接到 PD 引脚时、输入电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、该器件可能实际上不是 OPA855、而是+Vcc 使能器件之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我真的不知道。

    将查看组件上的标记。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    放大器作为跨阻放大器进行连接- APD 连接到负极引脚,反馈电阻为30K,正输入连接到接地的反馈电阻为30k。 仅限 ADP 暗电流(多 Na)。 APD 偏置为 -40V。

    将 PD 引脚直接连接到+2.5V (稳压器)会将+2.5V 降至0.6V。 稳压器可提供200mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    它是 OPA855。 我们尝试了这两种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我们在电路中发现了该问题。

    我们应该在汽车电源(+2.5V)加电后为负稳压器(-2.5V)加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    我们在电路中发现了该问题。

    我们应该在汽车电源(+2.5V)加电后为负稳压器(-2.5V)加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您找到了它、祝您好运