This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:有关使用 INA236和 INA231进行设计的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236, INA231, INA228, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048544/ina236-questions-on-design-with-ina236-and-ina231

器件型号:INA236
主题中讨论的其他器件: INA231INA228INA229

团队、

客户对 INA231和 INA236的应用提出了一些问题。 请您检查并回复。 谢谢

  1. 对于 INA236、Vsense 在 V-引脚上探测、对于 INA231、Vsense 有一个专用总线引脚、是否可以灵活地将 BUS 引脚连接到 V-、V+或其他未连接到 INA231的电压点?
  2. 对于 INA236、我们在轻负载时能够感测到的最小电流是5uV/Rsense? 它可以感应电流负载、该负载周期性地从0~10uV/Rsense 变化、但误差百分比较大?
  3. 从下图中可以看到、这意味着转换时间设置为140us 时、电流误差可能是40uV/Rsense 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    以下是我对您问题的回答:

    1. 是的、您可以将 VBUS 引脚连接到 VBUS 测量范围内的任何电压。  但是、如果您将此引脚连接到 V-或 V+以外的其他引脚、则功率寄存器将具有错误的值、如果您不使用功率寄存器、这是可以的。 (连接到 V-以仅具有负载功率、连接到 V+以测量分流器上的负载加功率。)
    2. INA236的最小 LSB 0.625µV 为 μ V (ADCRANGE = 1)、然而实现这个分辨率的能力取决于器件设置。  为此、您需要查看表8-2:INA236噪声性能、以便您可以看到指定器件设置的有效位数(ENOB)。 请注意、这是为了解决问题、并且可能存在其他导致偏移的误差源。 (但器件本身的最大偏移仅为5µV μ V)。  Δ I 过大、您可能会校准出该偏移5µV。
    3. 此图显示了本底噪声、例如、140µs μ s 转换时间、您的测量分辨率为±20µV μ V。  该器件具有5µV μ V 的偏移最大误差和0.1%的增益误差。  

    我建议查看我们的 TI 高精度实验室视频系列 、该视频系列包含有关可能的误差源以及如何将它们组合在一起以获得预期的最大误差的部分:training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers (第3节)。

    此外、产品页面(https://www.ti.com/product/INA236)上还有一个计算器工具、可用于帮助您估算给定情况下的误差。  它如下所示:

    如果您发现 INA236没有足够的精度、那么您可能需要查看 INA228/INA229、因为它们有一个20位 ADC。