This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA453:标志(引脚7)和外露焊盘

Guru**** 2907500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA453

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048595/opa453-flag-pin-7-and-exposed-pad

器件型号:OPA453

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户希望在下面确认 OPA453FA:

"首先:不使用标志(引脚7)时该怎么办? 它是否可以保持浮动、或者我是否需要通过某种方式进行连接?
BTW。 我不知道数据表中通常会出现的部分:引脚说明。 这可以是对数据表创建者的反馈
有一种方法可以使用 FLAG 引脚和接地电阻器来检测过热/过流... 但我不需要这个。 因此、我不知道我是否需要以任何方式将电阻器连接到 GND、或者将其保持悬空

第二个。 SMD 版本的外露焊盘是否内部连接/我是否需要外部连接?
我刚刚测量了外露焊盘:它内部连接到负电源输入。"

我们希望收到您的建议和确认。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    有关 OPA453问题:

    "首先:不使用标志(引脚7)时该怎么办? 它是否可以保持浮动、或者我是否需要通过某种方式进行连接?

    数据表应用信息中的图1表示连接到接地的标志电阻器为"可选"。  当然、如果需要热关断指示器功能、可以包含电阻器、如图2所示。

    第二个。 SMD 版本的外露焊盘是否内部连接/我是否需要外部连接?
    我刚刚测量了外露焊盘:它内部连接到负电源输入。"

    PG 数据表。 1没有"注意:卡舌以电气方式连接至 V–电源。" 我们建议将 TO-220标签连接到施加了 V-的 PC 板平面。  这样做可为 OPA453内部裸片的基板提供低电阻 V-连接。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程