This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2442A:ESD 额定值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2442A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048102/tlv2442a-esd-rating

器件型号:TLV2442A

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 TLV2442AIDR 的 ESD 等级。 数据表中似乎没有此信息。 您能帮助我们提供这些信息吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    TLV2442A  在 HBM 下的 ESD 额定值通过2kV 测试、CDM 通过750V 测试。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您提供此信息。

    客户的其他查询:

    我们还想知道这是不是对 ESD 敏感的器件。 这意味着该组件(主要是电气组件)可能会因人员、工具和其他非导体或半导体上积累的常见静电荷而损坏。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    充电器件模型(CDM) 是一个模型、用于表征电子器件对静电放电(ESD)损害的易感性。 该模型是人体放电模式(HBM)的替代方案。

    TLV2442A 通过了2kV  人体放电模型(HBM) ESD 额定值、这是电流标准。 因此、该器件应受到合理的保护、以防止受过培训的技术人员在典型的电路外进行处理。   

    TLV2442A 通过了750V 带电器件模型 (CDM)额定值(制造自动化 ESD 处理模型)。 虽然这一数字不符合目前的清洁发展机制标准,但该部分的 ESD 保护和设计在2001年和更早的时候确实满足了清洁发展机制的要求。  

    您不应看到与人体和/或带电设备的部件接地相关的 ESD 问题、请参阅下表。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond