This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA117:其引脚8 (Comp)是否可以悬空? 如果是浮动、会发生什么情况?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA117, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048435/ina117-can-its-pin-8-comp-be-floated-what-happens-if-it-is-floaing

器件型号:INA117
主题中讨论的其他器件:INA149

由于交付问题、客户希望在其旧的 INA149设计中使用 INA117。 在旧的 INA149设计中、引脚8悬空。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    旧版 INA117要求引脚8直接接地、或通过一个电容器(100nF)通过一个接地回路。 数据表显示"连接到补偿引脚8的内部电路可消除反馈电阻器 R2和 IC 基板之间的寄生分布电容。 为了实现额定动态性能、引脚8应接地或通过0.1µF μ F 电容器连接到交流接地、例如 V+。"

    如果引脚悬空、 则动态交流性能可能会有所下降。 它们可能相当于什么是未知的、但可能很小。  由于除了修改 PC 板之外实际上没有任何其他选择、因此唯一实际可行的做法是在 INA149应用中尝试 INA117、看看是否实现了令人满意的电路性能。 如果 INA117补偿引脚悬空、则不会对可靠性产生任何影响。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程