This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226AIDGST

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047035/ina226-ina226aidgst

器件型号:INA226

你(们)好  

我们在设计中使用了 INA226器件、但现在已经完成了布局和电路板组装、我们遇到了一个连接错误、例如 INA226引脚 IN+和 IN-在电阻器两端互换、以便更清晰地查看所附图像。

根据图像电阻器端 IN+、但根据应用电路需要 IN-那么它是否有效或我们是否需要更改??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhadresh、您好!

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    这里的简短答案是视具体情况而定。 只要分流电压处于限值范围内、INA226就可以测量双向电流、并且您需要在 SW 中对结果求反以生成正确的极性。

    但是、这将取决于共模电压是多少。 如果您查看绝对最大额定值表、它会显示允许的最小 VCM 为-0.3V、由 Vin+- Vin-计算得出。 因此、如果电阻器内侧存在的 VCM 接近最小限制、 电流从 IN-流向 IN+流经电阻器(使 Vin+比 Vin-更负)、您可能违反共模限制并使输出饱和、从而导致器件测量无意义。

    最后、最好纠正布局以避免在道路上出现任何潜在问题。

    如有任何疑问、请告知我们。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Louis、

    此外、我们还有一个有关功率和电流测量的查询。

    我们从 INA226获得了以下结果  

    计算类似  

    µV 电压寄存器:9 * 2.5 μ V = 22.5 µA   

    总线电压寄存器:十进制0x3BE 为958:958 * 1.25mV = 1.1975V

    电流寄存器:十进制0x44为68:68 * 0.0003299865723 = 22.44mA

    器件的最大电流和电压

    但我们的最大电流= 10.813A

    Votage = 1.2V  

    分流电阻= 0.001E

    但是、现在您可以看到我们的实际电流和读数远不匹配、那么您能不能建议为什么显示这么大的误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhadresh、

    这似乎是这个论坛的重复主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042026/ina226-ina226aidgst。 我将把它标记为 Resolved、并将其整合到另一个线程。