This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4388:同样具有匹配的输入阻抗和总失调电压....

Guru**** 2929310 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4388, OPA2388, OPA388, OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047846/opa4388-again-with-matching-input-impedance-and-total-offset

器件型号:OPA4388
主题中讨论的其他器件: OPA2388OPA388OPA348

您好!

在相关的上一帖子中、有人建议我使用与+和-输入端阻抗相匹配的配置。

如果存在"隐藏"的东西、我还不了解、但在-输入具有几乎相同值的电阻器+输入端的电阻器会提供非常大的偏移输出: 在电路中、输出电压接近0V、共模输入为156mV。 传感器 U15是热电堆、电阻为43k Ω。

移除 R23会得到几 mV 的失调电压值 RTO、但最大的问题是它不稳定。  

上电时、它大约为-2.4mV、15分钟后大约为-11mV、然后在-11和-9.5mV 之间缓慢移动。

如果我使用固定的43kOhm 电阻代替 U15、失调电压几乎可以忽略不计(小于0.25mV)且稳定(仍然没有 R23;R23的失调电压再次非常高)。   

我可以想象传感器 U15会产生一些噪声、EMI 和噪声、它们会变得相关、因为增益很高、目前为~592。 或者、它与内部开关"转换"为不需要的偏移的共模有关。

我要问的是有关这些失调电压变化的帮助:失调电压正常、可以在后续流程中进行补偿、但我无法补偿的是其变化!

由于传感器的输出非常低、我选择了一个失调电压几乎没有漂移的 OPAMP。。 目前原型板中有 OPA4388、稍后我将使用 OPA2388或2387……  

有什么建议?

谢谢

Maurizio   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马乌里佐

    我认为 RTP_MATCH 电阻器增加偏移和漂移的原因是电路变得不稳定。

    没有 RTP_MATCH 时、电路非常稳定、具有101度相位裕度-请参阅下面的内容。

    然而、添加43k RTP_MATCH 与 OPA388总输入电容(Cin_diff 为2pF、Cin_diff 为4.5pF)相互作用、从而在 FP2处形成一个570kHz 的第二极点(参见下文)、将相位裕度降低到20度(在仿真中)、由于晶圆工艺变化、实际电路中可能为零度; 确保电路在工艺变化时的稳定性所需的最小45度相位裕度。

    通过消除第二个极点、在 RTP_MATCH 电阻器上添加6.5pF 电容可使电路稳定、并产生95度的相位裕度-请参阅下面的。

    因此、由于您的客户校准了初始偏移、我建议他们不要使用 RTP_MATCH、如图1所示。  但是、如果他们决定添加 RTP_MATCH 电阻器、他们还必须在其上添加6.5pF 电容、如图2所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Marek。

    我想我们将决定不使用 RTP_MATCH、但查看图1和图2、我仍有2个问题:

    1. 虽然图2中的 Cin_match 范围很明显、但我不理解图2中 C6/R9的含义、甚至图1中 C3/R6更少。 我可以作简短的解释吗? 在我的设计中、U3和 U4是 OPA348:这意味着什么?  
    2. 是否猜测失调电压变化的原因? 测量的准确性令人非常不安。。   有什么方法可以更好地稳定它?

    提前感谢  

    Maurizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图 1和图2中的 C3/R6和 C6/R9用于匹配  前缓冲器的同相输入所见的输入阻抗。  但它应该是9.5k (10k)||182k)而不是12.1k。  12.1k 由之前的(13k||182k)电阻分压器留下、Vref 为200mV。  但此时、由于 您不打算 使用 RTP_MATCH、您应该也从缓冲器中将其移除 并使用图3中的电路-请参阅之前的内容。

    2. 低相位裕度会导致稳定时间较长或出现明显振荡,这些振荡将在输出端显示为电压变化。 但是,如果使用图3,电路将非常稳定,相位裕度为100度(见下文),因此 输出在周围移动时不会出现问题,除非 NTC 输出不稳定,否则这可能是由于环境温度变化造成的。