This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:已获取放大器输出。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, OPA1637, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047197/ths4531-ouput-of-amplifier-obtained

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件: OPA1637、 OPA1632

您好!

我在 差分音频输入放大器的设计中使用 THS4531。 我在所附的方框图中附加了信号流。 我将使用手机提供差分输入音频。 输出连接到扬声器。 我对音频有一些疑问。

1.音频输入是否来自我的电话平衡音频?

由于输入是平衡的、正负数据将异相180。 但它们将具有类似的振幅。 因此、放大器的输出不会为0。 因为差分放大器的 Vout 为 Vout=gain (V+-V-)。

在差分 amplifiere2e.ti.com/.../Audio-signal-flow.pptx 中、用于计算 Vout+和 Vout-的公式是什么

我 的要求是单声道平衡音频。 因此、我要使用 TRS 插孔将电路板中的音频输入连接到电话。 目前、我已将烙铁头连接到正极、将烙铁头连接到负极、并将接地连接到套管。 由于 TRS 还可用作立体声左右声道、因此差分放大器 THS4531如何知道接收到的数据是平衡的还是立体声左右声道。

5.您是否有  任何说明差分放大器工作的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、通常有一个右声道和一个左声道用于立体声(感光) 3D 音频效果、这两个信号都是"单端"信号。

    2.只有差值会被放大。 如果两个信号的振幅和相位相同、则输出为0V。

     输出之间的差异将是(输入 x 增益)、其平均值将是输出共模电压设置。 即使两个输出都为正、差值也可以为负。

    4.放大器不知道。 它只会放大差分应用的信号、并抵消两个输入共用的信号。

    5.  这是一份应用手册,您可能会觉得很有用。  https://www.ti.com/lit/an/sboa331/sboa331.pdf

    也许更好的解决方案是仅使用一个通道(左或右)并将其转换为差分输出。  https://www.ti.com/lit/an/sboa332/sboa332.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

     此外、添加有关 TRS 连接器的注释。 平衡与不平衡音频将取决于您的是双导体还是三导体电话连接器。 此链接对此进行了详细介绍。  

     有关 FDA 的一般信息、 请单击此处。我们还有音频 FDA、例如 OPA1632和 OPA1637。  

    谢谢、

    Sima