This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2201-SP:能否将 NC 引脚连接到 GND?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048198/tlc2201-sp-can-i-tie-nc-pins-to-gnd

器件型号:TLC2201-SP

在电离辐射引起的空间条件下、任何浮动金属都会累积电荷、因此 NC 引脚应连接到一些已知电位、以避免静电问题。

TLC2201AMFKBQMLV NC 引脚是否悬空、是否可以将其绑定到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    TI 针对具有 NC 指定引脚的封装的标准意味着  没有到引脚的内部连接。 因此、它们是悬空的、您应该能够将 NC 引脚接地、或者连接到其他电位、而不会影响运算放大器的性能。

    您不想进行此类连接的地方是引脚标记为 DNC 或"请勿连接"。 在这些罕见情况下、芯片内部的东西连接到引脚、并由 TI 在制造或测试期间用于测量或修整。 如果 DNC 引脚以电气方式连接到电路中的某个器件、则可能会中断器件的正常运行。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    谢谢你。

    维克托。