This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:I2C 总线电压

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047796/ina231-i2c-bus-voltage

器件型号:INA231

您能否确认我们可以在3.3V 下运行 INA231 I2C 总线电压? 连接到 SDA 和 SCL 的 I2C 上拉电阻器将连接到3.3V 和3.3V 主器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    无论电源电压是多少(Vs)、INA231的 I2C 总线电压都可以是3.3V。 INA231 SDA/SCL 引脚可在1.8V 至6V 的电压下工作、与 Vs 无关。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 数据表显示了连接到 IC 电源的 I2C 总线上拉电阻与 SO I 双重检查的关系。