This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:VIN+内部电阻容差

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048189/ina146-vin-internal-resistor-tolerance

器件型号:INA146

大家好、

对于 INA146、您能否澄清内部电阻器 R3和 R4的最小和最大电阻是多少:

数据表似乎仅显示典型值:

感谢您的帮助!

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们不提供 INA146内部电阻器的最小值和最大值、因为它们的初始值是经处理的值、它们的最终值对于放大器的整体运行并不特别重要。

    电阻器 R1至 R4在晶圆探针处经过激光修整、以实现最大共模抑制(CMRR)并最大限度地减小增益误差(Ge)。 因此、关键 是电阻器比率匹配、而不是实际电阻器值。 作为估算值、电阻器的最终值可能在典型值的+/-15%范围内、但不能保证会出现这种情况、因为 电阻被指定为 "典型值"。

    R5针对10千欧姆值进行了修整、容差为1%、这是一个例外。 这样做是为了使数据表中所述的"这可提供偏置电流消除(与内部 R5结合使用)以确保指定的失调电压性能。"

    在对电阻器进行修整以实现最大 CMRR 和最小化 Ge 性能后、重要的是不要通过驱动具有不平衡源电阻的 Vin-和 Vin+来降低性能。 在一条或另一条路径中仅需几分之一欧姆即可严重降低放大器的高性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的帮助和快速回复!