This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:放大器论坛 μ A

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047868/lmh3401

器件型号:LMH3401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

如何计算输出噪声?

噪声系数的功能是什么?

我们能否根据噪声系数计算输出噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们在该链接中提供了 TINA-TI 和 PSpice 模型/仿真示例。 LMH3401数据表中的第10.1.2节介绍了该器件的输出噪声分析计算、但我们还建议使用提供的模型进行仿真。  

     噪声系数与器件的信噪比有关。 它是输入信号与噪声以及输出信号与噪声之比的10 log。

     噪声系数与运算放大器噪声源、电阻器噪声和噪声增益之间的关系。

     噪声系数(NF)参数通常用于集成解决方案。 该器件的输入参考噪声为1.4nV/sqrtHz、输入电流噪声为2.5pA/sqrtHz、这将有助于确定可检测到的最小信号量。  

     以下是更多资源:

    1) 1) 高速放大器的一般噪声分析

    2) 2)放大器的噪声规格

    3) 3)计算放大器中的噪声系数  

    谢谢、

    Sima