我们刚刚从制造商那里获得了第三批电路板、这次我们遇到了一些 INA233问题。 在前2个制造流程中、它们都工作正常。
这次、尽管 我们将 A0和 A1接地、但我们看到器件响应 I2C 地址0x44和0x50

尤其是0x50很有趣、因为 根据数据表、此选项不存在。
为了确保响应的确实是 INA233、我读取 了 MFR_ID、 MFR_MODEL 和 MFR_REVISION、因为 前2个文件包含已知值。
以下是逻辑分析仪的波形、其中显示了从地址0x50 (8位格式为0xA0)成功读取:

更详细地介绍:



显示了 MFR_ID 的值 TI 、 MFR_MODEL 的值 INA233 和 MFR_REVISION 的值 A1。
是否有任何关于器件响应某个地址的想法、该地址甚至不在其选择范围内? 对于其他器件、为什么它们在 A0和 A1都连接到 GND 时响应0x44?
谢谢、
Xander