This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:示波器上的两个同步信号

Guru**** 2911870 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046930/ina114-two-simultaneous-signals-on-the-oscilloscope

器件型号:INA114

我一直遇到一个问题、即电路在示波器上同时输出两个信号、一个是正确的读数、另一个是0伏。

这是一个基本电路原理图。 100欧姆电阻器应该意味着仪表放大器上的增益为501。

 

下面是示例示波器输出。 尽管有一些噪声、顶部栏仍提供正确的输出。 底部条保持为0伏。


称重传感器是基于应变的惠斯通 电桥、Omega Engineering LC302-25。  

为什么会发生这种情况、我可以修复它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    为什么会发生这种情况、我可以修复它吗?  

    除了输出电压处的噪声信号外、我感觉您没有正确配置 INA114。  

    根据工程师计算器、使用单电源轨、VM=2.5VDC、增益=501、Vref=GND=0V 时、线性 INA114的输出区域为1.3V 至1.994V、请参阅三角形边界。 您可以下载模拟工程师计算器、如下所示。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果您将 Vref 配置为2.5V、下图是 Vout 线性响应区域。  

    根据应变仪传感器的数据表、应变仪将从惠斯通电桥生成大约5mV 的差分信号。 当 Vref = 2.5V 时、封闭的是 Tina 仿真。 Vout 的传递函数为:Vout = GAIN*(Vin+- Vin-)+ Vref。 如以下示例所示、Vout = 167.67*(-3.52613mV)+ 2.5V = 1.90877V

    e2e.ti.com/.../INA114-E2E-10222021.TSC

    您仍可以在 Vref=0时使用当前设置。 由于 Vout 范围有限、您需要将增益从501V/V 降低到大约350V/V。

    关于输出噪声、请在5V 电源轨附近使用低 ESR 去耦电容器。 激励基准电压需要具有低噪声和稳定基准电压。 假设应用的5Vdc 是由 LDO 生成的、否则、您将实现 LPF 以消除稳压器的噪声。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我们几天没有收到您的意见。 我们希望你的问题得到解决。  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以重新打开此主题或通过 E2E 论坛创建新主题。  

    最棒的

    Raymond