This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226AIDGST

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042026/ina226-ina226aidgst

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA228SysConfig

你(们)好

  我们在设计中使用的是 INA226AIDGST 功率监控器 IC、我们正在读取不能令人满意的功率和电流寄存器值、因此请查看下面的图片以及我们的最大电流和电压表。

建议如何解决此问题。

R3507电流感测值为0.001E、INA226通过 I2C 与 FPGA 板通信。

电压和电流表信息。

以下是我们在电路板上测试期间获得的结果。

所有结果均为十六进制。

根据 以下一项计算功率 LSB 值

以下是我们在电路板上测试期间获得的结果。

所有结果均为十六进制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhadresh、您好!

    感谢您使用 TI 论坛。  如果我对您发送的数据执行寄存器转换、我会得到:

    µV 电压寄存器:9 * 2.5 μ V = 22.5 µV  

    总线电压寄存器:十进制0x3BE 为958:958 * 1.25mV = 1.1975V

    电流寄存器:十进制0x44为68:68 * 0.0003299865723 = 22.44mA

    如果我们查看预期的电流、我们将得到:

    I = V/R = 22.5 µV / 0.001 = 22.5mA。

    因此、根据输入引脚上的测量电压、看起来一切都正常。 不过、话虽如此、在您的特定设置下、小于1A 测量的预期误差将非常高。  例如、以下是您在 INA226网页上的错误计算器工具中进行的设置:

    可以通过更好地利用 INA 的满量程范围来减少此误差。  例如、现在使用1MΩ Ω 分流器时、您的最大电流测量值为10.813mV、但传感器的满量程范围高达81.92mV、因此如果您使用更接近7.5mΩ Ω 的分流器、则会在满量程时使用81.0975mV、 这是大部分可用范围。  这会将误差更改为:

    这要好得多、但在较低的电流下仍然不是很好。 如果您需要更高的精度、可以切换到 INA228 (与 INA226引脚兼容)。 使用相同的分流电阻值、您将得到这种误差(使用 INA228产品页面上的计算器):

    但是、如果您将分流器更改为 15mΩ Ω 以利用 163.84mV 范围的162.195mV、那么您的误差将为:  

    显著改善。  

    除了这些注释、我还想指出的是、您的设计中使用了输入滤波电阻器(R3506和 R3508)、但没有使用输入滤波电容器(INA226数据表中左侧的 C_FILTER):

    如果没有电容器、这些电阻器不会增加太多好处、因此我建议添加电容器或移除电阻器(或替换为0Ω Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个侧注是、如果您切换到 INA228、则可以使用 SysConfig 帮助您进行软件更新:

    https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA228

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们在多个位置使用此 IC,但分流寄存器值读数不同,但我们在所有 IC 中都使用了0.001E,因此为什么它读数不同的十六进制值??

    检查以下一个是否有更多折射

    所有分流寄存器值都不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhadresh、您好!

    这也与我上面提到的精度问题有关。  使用特定设置和低电流时、您可能会有20-70%的误差、因此这些值都是相当不同的。  它们看起来接近于0A、其中大多数仅为正、一个稍为负。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mitch、

    关于设计连接、我想再了解一点、比如我们已经按照所连接的图像连接 INA226的 IN+和 IN-引脚并连接了分流电阻器、那么您能告诉我可以、还是需要根据应用电路反向。

    在设计中、IN+引脚与电阻器的第2个引脚连接、IN+引脚与分流电阻器的第1个引脚连接、因此找到所附的图像、并告知我们是否需要任何校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhadresh、您好!

    我很难找到该电阻器的原理图/引脚、但总的来说 IN+和 IN-应该连接到4引脚电阻器的较小引脚。 您可以观看我们的分流电阻器布局视频、该视频在视频结尾处讨论了4引脚电阻器: https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-shunt-resistor-layout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="300200" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042026/ina226-ina226aidgst/3854139 #3854139"] 2.44mA[/quot]

    您好 Mitch、

    我们的最大电流为10.813A,但它仅以22.44mA 显示,所以我们很困惑,为什么它显示出来,您可以对此进行详细说明吗??

    如果有任何分流电阻相关的问题、它没有显示这么大的误差、请建议您考虑是否存在这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhadresh、您好!

    22.44mA 是您提供的特定寄存器组的电流、而不是最大电流。  如果您想查看使用最大电流的示例、则可以在使用10.813A (或类似设备)时随意发送所有寄存器值、我将向您介绍计算过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch、

    电压= 1.2V  

    最大电流= 10.813A

    分流电阻= 0.001E

    根据上 表、电流 LSB 根据给定公式计算:  Current_LSB =最大预期电流/2^15  

    对于 VCCHBM_1V2  => CURRENT_LSB = 10.813/2^15 => 0.000329986572265625 (A)

    校准值根据给定的公式进行计算:   

    CAL = 0.00512/(CURRENT_LSB * Rshunt)

    对于 VCCHBM_1V2  => CAL = 0.00512 /(0.000329986572265625 * 0.001) =>15、515.7828539720706556922222324979 = 15516 = 0x3c9c

    以上是我们的校准设置、但我们没有得到正确的结果。

    在一个下、我们的设计中就有了它。

    原理图

    此外、我们得到的分流电压值现在显示为9*2.5uV = 22.5uV、但它与我们的电流要求不匹配。

    您能建议哪种寄存器设置最适合我们的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhadresh、您好!

    您尝试通过分流器为该用例发送什么电流值?  这些数字与我在上面提到的示例相同。  根据这些值、电流寄存器是测得的分流电压的正确值。  

    此外, 正如我在前面所说的那样:

    [引用 userid="300200" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042026/ina226-ina226aidgst/3856572 #3856572"]对于您的特定设置和低电流,您可能会遇到20-70%的错误[/引用]

    INA226在低电流时无法针对您的特定设置获得非常精确的测量。  您最好关闭到 INA228的开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在原理图中、我看到您有输入电阻器(R3706和 R3705)、但没有输入滤波电容器。  我建议根据数据表的图21添加一个电容、或者移除电阻器(即、更改为0Ω Ω)。