This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376AIDGKR

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047641/opa2376aidgkr

主题中讨论的其他器件:OPA2376

你好。。。

我们从供应商处收到了零部件 (OEM 超额件)、但这些零部件无法正常工作。    器件型号   OPA2376AIDGKR。

我们拥有的器件是2019 DC。   我们使用 X 射线器件、裸片比其他直流器件的其他器件更小。   

2019年是否对该器件进行了裸片修订...?

请告诉我..

谢谢  、James Scanlan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为2019年有任何 OPA2376裸片修订版本。  请联系 您的授权 TI 供应商、了解如何将器件退回以进行确认。  对于在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品,TI 不提供保修服务或客户支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、  

    感谢您的回复。   您是否有任何可用的支持文档...?

    您可以提供的任何附加信息都很好。

    再次感谢 James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、  

    您正在申请哪种类型的文档?  事实上、您已经 通过 X 射线确定裸片比您拥有的其他 OPA2376器件小、这就增加了这些器件不是真正的可能性。 正如我之前所说 ,对于 在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品,TI 不提供保修服务或客户支持。 因此、您需要联系您的供应商、因为所有退货、FA 等必须通过授权经销商进行安排。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、

    您好... 再次感谢您的回复。   感谢您提供的信息、 尽管这些信息很有用、但"2019年没有任何 OPA2376裸片修订版本"不够具体。   

    您是否有支持文档来确认2019年没有裸片修订版本、并且 OPA2376不使用更小/更小的裸片。

    请告诉我..

    再次感谢  James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我已确认没有 OPA2376芯片尺寸版本-其原始芯片尺寸为42 x 84.8mil (1066.8um x 2154um)-请参阅下面的内容。