This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:使用 TINA 进行仿真时出现问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM2903B, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047897/lm2903-issue-while-simulating-using-tina

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件:LM2901

您好!

我正在尝试仿真 LM2903比较器电路、但收到意外输出、请参阅屏幕截图和仿真文件。

SPICE 模型中是否存在任何问题或电路是否有问题?

此致、

Sunney

e2e.ti.com/.../LM2903_5F00_SIM.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    问得好! LM2903B 的建议输入电压范围为-0.1至(V+)- 2V。 因此、对于5V 电源、范围为-0.1至3V。 对于我们的模型、如果任一输入超出此范围、则输出将变为中间电源。 我可以看到 VG1 (或 IN-) 上升到3.3V、这意味着超出输入电压范围、这就是我们看到输出在那里变为2.5V 的原因。  

    但愿这 对您有所帮助。

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chi 的快速回答。

    是的、您答对了、但其他比较器型号(例如 LM2901)中没有此功能。 我可以使用 LM2901 SPICE 模型运行仿真、而不会在输出端出现任何问题。

    此致、

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunney、

    您能否向我展示您没有看到中间电源的位置? 如果我将 LM2901模型放入您的电路中、我可以看到确切的输出变为中间电源。 请参见随附的。

    谢谢、

    CHI

     e2e.ti.com/.../LM2901_5F00_SIM.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    当我运行您的文件时、我看到由于某种原因、它仍然具有 LM2903宏。

    请参阅我运行的 LM2901的附加文件。

    此致、

    Sunney
    e2e.ti.com/.../4336.LM2901_5F00_SIM.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunney、

    我可以看到您的意思。 您用于 LM2901的模型是一个旧的简单晶体管模型、不具有此中间电源特性。 我们更新的较新模型(包括 LM2901)现在应该具有该中间电源输出。 请参见随附的。

    CHI

    e2e.ti.com/.../LM2901.zip