This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:重复所有 EMC 测试

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047940/ina317-repeat-all-the-emc-tests

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件:INA333

您好!

客户正在使用 INA333 Instr. 医疗仪器电路板中的电流放大器。 他们希望将其替换为 INA317、该器件看起来与 INA317完全相同、但最大偏移电压(75uV 与25uV)和漂移(0.3uV/°与0.3uV/°)除外。

客户确认:  

INA317与在选择前两个参数后获得的 INA333的元件是否相同? 客户需要了解是否必须使用 INA333对电路板重复执行当时进行的所有 EMC 测试。

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    INA333和 INA317使用相同的 Si 裸片。 Vos 的差异是由于从最终制造过程中进行了等级筛选。  

     客户需要了解是否必须使用 INA333对电路板重复执行当时进行的所有 EMC 测试。

    这不是我们可以进行的调用。 是的、两个器件具有相同的 IC 设计。 对于医疗应用、在处理通过相似流程和要求进行的鉴定时、应满足合规性要求。 客户必须满足医疗鉴定要求才能做出决定。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond