This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3201EVM:建议使用 THS3201DGN G=20电阻器组合(手动不带#39;t HAS)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047697/ths3201evm-ths3201dgn-g-20-resistor-combination-recommend-manual-don-t-have

器件型号:THS3201EVM
主题中讨论的其他器件:THS3491

您好、先生、

   根据调查结果、我需要将小信号(0.7V、1GHz、PRBS 信号、FPGA 板的输出)放大为大约7V Vp-p 的大信号。我选择 THS3201DGN 作为放大器。 由于其电源电压为7.5V、因此我们的系统是一个50欧姆系统(包括 FPGA 和测量工具、全部为50欧姆)。 因此、当我们使用建议的增益=10电阻器组合时。 我们仅获得3.3V 输出、因为50欧姆系统将仅与负载电阻器(50欧姆)共享一半的输出电压。 因此我们需要 增益=20、电源电压>14V。 手册中未给出 GAIN=20建议的电阻器组合。 有人知道吗? 如果我可以使用14V 电源吗?  当我尝试使用 RG=50欧姆、Rf=1K 欧姆时。 信号将失真。

输入信号如下所示。

本手册建议使用电阻器组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiansson、

    对于电流反馈放大器、您应该使射频保持相对相似以获得更高的增益。 因此、我建议您尝试 Rg= 25Ω Ω 和 Rf= 500Ω Ω。 电阻器越高、放大器就越稳定、但带宽越低、反之亦然。

    不建议在新设计中使用此器件。 我建议改用 THS3491 (www.ti.com/.../V 特性。

    此外、如果您尝试缓冲数字信号、则可能需要考虑使用比较器。 它将输出一个角为90°的方波。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、

       

        感谢您的建议、因为我没有25欧姆和500欧姆的电阻器。 因此我尝试了增益~= 20:Rg= 20Ω 和 Rf= 430Ω,Vs+为15V,Vs-接近-7V。 信号如下所示( 示波器的20dBm 衰减):  

    信号看起来不是很好。 您知道原因吗?  

    在之前,我使用了手动推荐的电阻器组合, 增益= 10: Rg= 54.9Ω Ω 和 Rf= 487Ω Ω, Vs+为9V,Vs-接近-5V, 波形非常好,见下文。  (当 Vs+为 7.5V、Vs-为-7.5V 时、波形不良)、

    2.我会购买 THS3491 并试用。 但是、当 Vpp = 10V 时、速度为320MHz、这是一个问题吗?

    很抱歉、 我没有使用 比较器、可能我稍后会尝试。 但我不知道输出电压是否可能大于10V? 且速度> 1GHz。

     

    此致、

    西安松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能该信号和20V/V 的增益和带宽不足 您可能需要进行实验、以在不失真信号的情况下找到可使用的最大增益。

    保持 RF=8 Ω、并从487Ω 54.9Ω Ω 缓慢降低 Rg。 增益将会更高、带宽将会更低、直到您为此放大器达成优化折衷为止。