This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:Vee-连接

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV3603, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047342/tlv3601-vee--connection

器件型号:TLV3601
主题中讨论的其他器件: TLV3603LMK04832

您好!

我计划使用 TLV3601/TLV3603比较器。

根据 TLV3603的功能方框图,VEE 引脚接地。如果我使用 TLV3601,VEE 引脚是否可以直接接地?

您能不能建议我们如何在 TLV3601和 TLV3603中连接 VEE。

此致、

Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nireeksha  

    很抱歉、您的问题很混乱、谢谢您的提问。 两个器件上的 VEE 都可以连接到系统中的接地端。  这是最常见的用例。 只要 VCC 和 VEE 之间的电压差小于建议的工作电压、也可以使用双电源运行任一器件。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您提供相关信息。

    根据 TLV3603的数据表、您能否查看以下原理图。

    输入是 LMK04832时钟合成器(OSCout)的 LVPECL 输入。

    2.输出为单端(LVCMOS)时钟输出。

    此致、

    Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nireeksha

    感谢您分享应用信息。  这实际上是我们目前正在编写的一个用例。  很高兴确认这是一种系统需求。  祝您设计顺利。

    卡盘