This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217EVM:-VCC 绑定到 THS3217EVM 上的 GND?

Guru**** 2769245 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, THS3217EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046988/ths3217evm--vcc-tied-to-gnd-on-ths3217evm

器件型号:THS3217EVM
主题中讨论的其他器件:THS3217

我订购了两个 THS3217 EVM、为驱动 I/Q 混频器的 Xilinx RFSoC 构建直流耦合 DAC 驱动器电路原型。   我想将+VCC 连接到6V、将-VCC 连接到-6V。  但是、两个电路板上的-VCC 似乎都短接至 GND。   在实验室电源的-6V 电压轨在上电后立即进入过流模式后、我发现了这个问题。

该手册似乎没有表明情况应如此。  是否需要从工厂配置中修改评估板上的任何组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

     THS3217EVM 可接受单电源和双极电源。 器件的 EVM 不应进行任何必要的修改以接受+/-6V 电源。 您是对 EVM 应用输入、还是在具有浮动输入/输出的器件上电时发生?  

     其他引脚的设置是什么?  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Robin、电路板当然不是这样设计的、您是否尝试过从-Vcc 到接地的 DVM 欧姆表而不应用任何操作? 如果短路、则存在一些缺陷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为这不是 PCB 的问题。  我断开了差分输入和单端输出、-6V 电源轨不再对地短路。  我重新连接了输入(在30mA 模式下来自 Xilinx RFSoC DAC、因此 DAC_AVTT = 3V 且 V_DAC_CM = 2.07V)、仍然正常。   但是、当我将输出重新连接到射频链(第一个元件是微型电路 PMA3-83LN+ LNA)时、此时-VCC 轨对地短路。  嗯。  它闻起来像是一个共模电压问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过 R38封装对输出进行电容耦合? 还是需要低至直流的低频范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要对 DAC 进行直流耦合、因为我们随后使用 I/Q 混频器将射频脉冲向上变频至~10GHz、并应用直流电压来补偿 I/Q 不平衡。  混频器上游的 LNA 偏置为+5V (单端)。   我们考虑了使用变压器对 DAC 输出进行交流耦合并在 SSB 模式下运行混频器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流耦合 DAC 与 THS3217输入听起来不错、但听起来 THS3217输出端可能存在直流短路、从而进入射频链。 PMA3-83LN+似乎 已经具有最小0.5GHz 的低频、不包括直流、因此电路其余部分应看不到~100pF 的交流耦合。