This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:增益电阻器0欧姆

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA281EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047561/pga281-gain-resistor-0-ohms

器件型号:PGA281

大家好、

客户在其设计中遇到噪声问题、并在系统运行期间发现 PGA281增益变化、他们想知道是否可以将0欧姆电阻用于增益电阻器?

我们的 EVM 使用100k 下拉电阻和1k 上拉电阻、我们选择这些值有什么特殊原因?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在 PGA281EVM 上、开关 S1允许用户配置 PGA281增益设置、用户可以通过将开关设置为低电平来下拉 PGA281数字输入、或通过1k Ω 上拉来将数字引脚设置为高电平。  我怀疑选择的下拉和上拉电阻值为100kOhm 和1kOhm、以实现灵活性。  例如、在 PGA281EVM 上、如果用户需要使用外部微控制器交互控制增益、则可以在外部驱动数字输入来覆盖开关设置、而无需修改 PGA281EVM 硬件。

    PGA281数字输入端子不得超过 PGA281数字电源范围0.5V (或者数字输入电压不能低于地电平-0.5V);或者同样、在任何故障条件下、通过输入的电流不得超过10mA。  例如、一个可能超过 PGA281绝对最大额定值的故障条件可将 PGA281数字输入驱动为高电平、而 PGA281 DVDD 数字电源仍为0V  如果在应用中、增益是固定的、并且上拉电阻器连接到为 PGA281供电的 PGA281 DVDD 数字电源、我认为将上拉和下拉电阻器降低到1k Ω 的较小值没有问题、 降低对外部噪声的任何敏感度、同时仍会在故障情况下限制通过数字输入引脚的电流。   

    谢谢、此致、

     Luis