This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:被布局示例与典型应用相混淆

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047713/ina237-q1-confused-by-layout-example-vs-typical-application

器件型号:INA237-Q1

你好!

我在这方面没有太多经验、因此请原谅我的基本问题!

我将 INA237-Q1整合到新的 PCB 设计中。 我的想法是、我有一个电源输入连接器、该连接器要求外部电源提供5V 电压、电流高达10A、然后馈送到 PCB 上的各种其他组件、包括几 个负载开关、这些负载开关会导致不同时间的电流消耗发生很大变化。 我想使用 INA237-Q1对   系统的总电流消耗进行重复测量、因此我已将其放置在 PCB 的输入连接器旁边、并将分流电阻器作为 +5V 路径中的第一个组件。

我认为 数据表中的图8-2 "典型应用" 正好显示 了我的情形、减去了电池和充电器。 VBUS 和 IN+引脚被接在  分流电阻器的电源侧、而 IN-引脚 被接在分流电阻器的"后面"的一侧、而我的设计的其余部分在这里消耗电流。

这对我来说很有意义、但是当我查看 图10-1"布局示例"时、VBUS 和 IN-引脚连接到分流电阻器的同一侧。 我 本来希望 VBUS 与 IN+连接到同一侧。

我的问题是、这是因为布局示例显示了与典型应用图不同的情形、还是 我误解了这样的电路的工作原理? 相对于 分流电阻在电流流动中的位置、我可能不太了解应该在电路中将 VBUS 引脚连接到哪里?

如果有人能够帮助解决这个问题、请提前感谢您!

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 正如您所建议的、这两张图片显示的用例略有不同(根据您的偏好、这两张图片均可接受)。  对于图10-1、脚注(1)提到 VBUS 的这种配置用于"负载功率计算"。 这意味着它将仅监控负载的功率、而不考虑分流电阻器上的功率耗散。 但是、图8-2中的配置更多地用于总系统功耗、包括  分流电阻器上的功耗。

    因此、您使用的配置实际上取决于您是要跟踪分流器和负载使用的功率、还是仅跟踪负载使用的功率。

    由于您提到您在该领域没有太多经验、我认为我们的"TI 高精度实验室-电流感应放大器"培训系列可能对您有所帮助。 可在以下位置找到: https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,这非常有帮助!!!