This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM392与 LM392-N 间的关系

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM392-N, LM393, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047701/lm392-vs-lm392-n

主题中讨论的其他器件:LM392-NLM393LM358

各位专家:

我们希望在这两个受压的双路运算放大器之间寻求您的帮助。 它们是否被视为相互替换?

很抱歉、如果我不能真正理解这些轨到轨选项:

此外、您能帮助我们了解这些吗? 我所知道的是、运算放大器的输出摆幅应在其电源轨范围内。

希望得到您的指导、并确认这两个 GPN 是否可以互换使用。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件旨在相互替代。 (LM392-N 最初由 National Semiconductor 制造。)

    它们不是双路运算放大器;它们将 LM358运算放大器与 LM393比较器相结合。 将参数放入网站数据库的任何人都对此感到困惑、但它们具有相同的特性。

    运算放大器不是轨到轨;比较器的输出为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Archie 为您的帖子和 Clemens 为您提供的出色支持。

    卡盘