This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7121:SOT23-5的电源电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047405/lm7121-supply-voltage-for-sot23-5

器件型号:LM7121

尊敬的技术支持团队:

根据 LM7121数据表第1页、它说   "SOT23-5:5V 至±5V "。

是拼写错误吗?

我的电源电压为±12V、看起来工作正常。

因此、我希望使用 ±15V 的电源电压范围。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V±2.5V
    10V =±5V
    30V =±15V

    请参阅第7.1节中的表1。 数据表并未将其称为"±2.5V "、因为没有人会实际使用这样低的双极电源。

    没有拼写错误。 对于±15V、您需要使用 SO-8封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我很高兴 SOT23-5 LM7121能够在±12V 电压下正常工作、但这超出了此器件封装的10V 保证额定值。 如果您必须使用 ±15V 或30V 电源、则应尝试使用 SOIC-8版本。 否则不提供保修。

    此致、

    肖恩