This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011-EP:去耦电容值

Guru**** 2509635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047615/tlv3011-ep-decoupling-capacitor-value

器件型号:TLV3011-EP

在"电路板布局"一段中,建议 使用1uF 的去耦电容器。 但图22显示了一个10uF 的电容器。

请告诉我、TLV3011-EP 的去耦电容器的正确值应该是多少? 建议在目录版本中使用10uF。  

 (左侧 EP 数据表、右侧目录部件。)

 

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    对于该器件、1uF 和10uF 之间的差异很小。 任何1uF 及以上的值都是可以的...无论您手头有什么。

    10nF 需要为输出的快速边沿速率提供本地电荷、并且应该尽可能靠近电源引脚。 1-10uF 提供通用大容量旁路。