This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:有关 DDA 封装上的电源焊盘(SOIC-8-PP)的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3062, LM7372, LM2679, LM2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047266/ths3062-question-about-the-power-pad-on-dda-package-soic-8-pp

器件型号:THS3062
主题中讨论的其他器件: LM7372LM2679LM2673

在我构建的其中一个电路上、我使用了 LM7372MRX 运算放大器、这是一款采用8引脚 DDA 封装的双路高速运算放大器。  根据第5页第3节"引脚配置和功能"下的数据表、外露焊盘应连接到乙醚 V-或保持电气悬空。 由于他们说裸片连接材料是导电的、并且内部连接到 V-、因此我将其连接到 PCB 上的 V-。

现在、作为测试、我想尝试使用不同的运算放大器。 如标题所示、我想尝试使用 THS3062 DDA 封装。 我的问题是 THS3062上的外露焊盘。 根据  第3页的数据表、PowerPAD 与所有其他引脚电气隔离。  考虑到它与其他引脚的电气隔离方式、将 THS3062的 PowerPAD 焊接到与 PCB 上的 V-相连的焊盘上是否安全? 这会对我的设计造成任何损害吗? 我只是进行测试、因此我想尝试而不必制作新的 PCB 来测试该运算放大器。  

如果有用、我的电源为+10伏和-10伏。 THS3062将由该分离电源供电运行、我们仅驱动峰间电压为100mV 的小信号。 这不适用于任何高功率器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Jason、  

    THS3062是一种非常旧的 Bicom1工艺、实际上是电介质隔离的基板材料-因此、您确实可以连接到连接到负电源的散热平面-我会电流限制这些电源最初开启、只是为了确保、 但它应该是可以的、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道您正在从电压反馈运算放大器转到电流反馈运算放大器-请注意使反馈 R 处于 THS3062稳定性的正确范围内。 LM7372属于高跨导 VFA 类别、具有更高的输入电压噪声以获得该压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我想我理解开关拓扑的含义。 我在一个全新的干净电路板上执行此操作、 我将使用数据表中所示的推荐电阻值(560欧姆)、增益为-2或-1 (反相和/差分运算放大器配置)。我认为与 CFA 相比、VFA 应该具有更好的输入电压噪声。

    您提到过电流限制电源。 它们在启动时通常消耗多少电流? 我将以+10/-10伏的电压运行、但我始终可以将其降低至+5/-5。 如果我的电源无法处理它、那将是不幸的。 理论上、我的电源可以处理3安培电流(来自基于 LM2679和 LM2673的电源)。

    如果我可以继续、虽然它可能不是理想的、但如果我改用 SOIC 封装来忽略 PowerPAD、该怎么办? 当然、热性能会更差、但这只是进行原型设计以查看 CFA 是否适合商业用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同类型的 VFAs 可能具有更低的噪声、但这种非常高的压摆率输入级通常高于 CFA -如果您查看规格、就会发现这一点很明显。  

    我只想让初始导通电流限制能够安全地进行验证、然后让电源以满足信号要求的电流限制运行。  

    如果您仍然担心、也可以使用 PPAD 封装、其下方没有焊盘。 对于在现有布局中使用 PPAD 封装替换标准 SOIC 的人来说、这是非常重要的。