Other Parts Discussed in Thread: INA293, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
客户正在寻找 此器件的传播延迟响应、我们是否有相关数据?
根据他们的说法、 传播延迟在应用中也非常重要 、它将用于滞环控制。
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Maynard、您好!
因此、在使用 INA293进行此设计时、需要考虑两个因素。 一种是器件具有小于0V 的输入、则会出现恢复时间问题。 第二个原因是 INA293的带宽因输入而异。 我从数据表中分享了有关此主题的关键信息。 您还可以从数据表中看到阶跃响应。 它们需要多大的延迟。 低于阶跃函数大约为1µs μ s、但请记住、如果达到更高的电压、这将受到压摆率限制、并且稳定时间也可能是一个问题。 以下全部来自数据表。