This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:原理图审阅

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM339LV, TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047304/lm339-schematic-review

器件型号:LM339
Thread 中讨论的其他器件:、 TLV1704

团队、  

您能否帮助解释为什么无论此原理图中的输入如何、我们都在输出端获得0.79V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的。 如果所有输入均为"高电平"、则表示您超出了两个输入的输入电压范围。 对于 LM339、当超过两个输入时的预期结果是输出变为低电平。

    有效输入范围为室温下的 Vcc-1.5V 或1.8V。 VCC-2V 过温、或1.3V。

    请参阅 LM339系列应用手册第2.2和2.4节、其中将对所有内容进行说明:

     《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

    快速解决方法是使用 TLV1704或 LM339LV 等 R-R 输入器件、或将输入衰减至1.3V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我错过了在3.3V 比较器电源上将输入上拉至5V 的机会。 TLV1704不能承受高于电源的输入。 无论电源如何、LM339LV 都允许输入高达6V、因此它应该可以工作。

    阅读完应用手册后、您希望依赖"特性"、然后只需将2.5V 基准更改为<1.3V、输出应做出响应、但请注意、它仍在未指定的范围内工作、传播延迟可能更差(更慢)。