This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:如何为直流电源实现0.01%的恒定电流精度?

Guru**** 2506885 points
Other Parts Discussed in Thread: INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046107/ina188-how-to-achieve-0-01-constant-current-accuracy-for-dc-power-supply

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件:INA818

如何为直流电源实现0.01%的恒定电流精度?

您还应该考虑输入偏置电流与温度间的关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如何为直流电源实现0.01%的恒定电流精度?

    您能否提供 有关0.01%电流精度额定值的设计规格? 您的应用是什么?  

    根据您的查询、我假设您是指电源中的恒流源。 换句话说、该应用正在设计一个电源中精度为0.01%的恒流源。 满量程中的电压和电流范围是多少? 请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如何为直流电源实现0.01%的恒定电流精度?

    您能否提供 有关0.01%电流精度额定值的设计规格? 您的应用是什么?  

    根据您的查询、我假设您是指电源中的恒流源。 换句话说、该应用正在设计一个电源中精度为0.01%的恒流源。 满量程中的电压和电流范围是多少?

    [常见问题解答]中的方框图用于锂电池充电应用、电源稳压器具有电流和电压模式。 在锂离子电池充电应用中、恒定电流模式最初用于为电池充电。 在电流模式下、一旦锂离电池接近充满电、充电曲线就会从恒定电流模式切换到恒定电压模式。 因此、该方框图具有恒定电流和恒定电压模式。  

    在典型的电源设计中、只有一种模式处于恒定电流(CC)或恒定电压(CV)模式。 根据您的应用、可能会使用不同的电源拓扑。 此外、您还需要指定电源驱动的负载类型。 可实现0.01%的恒定电流精度、但这取决于反馈方法的使用和感应方式。 在[常见问题解答]的情况下、功率放大器用于驱动负载、INA818仪表放大器用作感应器件、以在 CC 或 CV 模式下调节/监控输出。 如您所示、输入偏置电流、失调电压、漂移电压/C、温度、反馈信号的精度等都在实现0.01%的电流精度方面发挥着重要作用。    

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我将关闭此查询。  

    我不确定我回答了你的问题。 要在电源中实现0.01%的电流精度、这一点有点模糊、具体取决于电源的拓扑、感应元件、动态电流范围、电压范围等。 在上面的[常见问题解答]讨论中、我们使用功率放大器作为电源稳压器或 LDO 来拉取和灌入电流、在某些电流范围内可实现0.01%的电流精度。 如果设计要求尝试在电流分辨率中测量低于 uA、则可能满足或不满足此类应用;替代恒流源设计可能会为低电流应用实现更高的精度。    

    如果您还有其他问题、可以通过 E2E 论坛重新打开胎面或创建新胎面。  

    最棒的

    Raymond