This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC372-EP:输入干扰抑制

Guru**** 2929760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046938/tlc372-ep-input-glitch-rejection

器件型号:TLC372-EP

比较器 TLC372MDREP 的输入的去抖时间是多少? 即、我尝试了解器件将过滤输入信号上的干扰持续时间、并且不会由于这些干扰而改变其状态

我看到传播延迟为200nsec。 我们是否有一些特性 数据显示输出何时 开始作为输入过驱和脉宽的函数发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我已经确认了您的帖子、我将在明天(10月22日)的工作结束时回复您。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您所要求的是"最小脉宽"-比较器将干净接受的最窄脉冲。 有些高速器件确实具有这种特性、但不适用于此器件。

    通常、这可以通过添加传播延迟加上输出上升和下降时间来估算。

    对于 TLV372、5mV 传播延迟(最坏情况)为650ns。 上升和下降时间通常约为50ns。 因此、理论最小脉冲宽度为650ns+50ns+50ns、即750ns。

    当脉冲变得过窄时、输出不会失败。 相反、在发生故障之前、输出的振幅开始下降。

    这是因为输出仍然响应输入边沿并且输出开始转换。 但是、在输出达到最终值之前、窄输入边沿会发生变化并发生反转。 这会导致输出开始失真(三角或指数-取决于输出类型)、并在最终无法响应之前减小振幅。

    我们不建议将比较器用作"滤波器"、因为实际器件传播延迟值在许多参数之间会有所不同。 最好使用具有足够传播延迟裕度的比较器在输入端具有更可预测的分立式(R-C)滤波器。