This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-N:输入电压

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046821/lm139-n-input-voltage

器件型号:LM139-N
主题中讨论的其他器件:LM139、 LM339

大家好、

您能在下面就我们客户的询问提供帮助吗?

我有一个有关 LM139的技术问题、LM139是一个非常古老的器件。 请参阅随附的。 您能否解释一下这意味着什么、因为通常两个输入都应保持在共模范围的顶部和底部。 我主要关注该范围的上限(VCC-1.5)。 我在其中一个比较器的正极引脚上放置9VDC、在同一比较器的负极上放置5VDC - VCC 电源电压为8.5VDC。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册 《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南 》介绍了内部电路;第2.5节规定:

    LM339系列(仅适用于表1-2中列出的 LM339系列器件)的一个出色特性是、只有一个输入需要处于有效输入电压范围内才能实现有效输出。 另一个输入可以高于输入电压范围、甚至高于 VCC、输出将处于预期状态。
    […]
    虽然这是一个很好的功能、但确实需要付出代价。 在超出指定输入电压限值的情况下运行时、性能会下降、不再符合数据表规格。 失调电压、偏置电流和传播延迟等关键规格将受到不利影响。 TI 仍然建议保持在数据表输入电压范围规格内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请查看 Clemens 评论中引用的应用手册。 除此之外、此功能是预期行为、但不应提供保修、因此在输入电压限制之外运行仍有风险。 如果可能、我们强烈建议将两个输入都置于共模范围内。

    感谢您的提问!

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Chi、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo