This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:设置为1-Mohm 增益、替代为获得200MHz 带宽

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044625/opa656-set-at-1-mohm-gain-substitution-to-get-to-200mhz-bandwidth

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件: OPA858OPA855

使用 OPA656增益设置为1Mohm、并搜索将在100MHz 下以相同增益和规格运行的互阻抗放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eunchul、

     您是否能够共享光电二极管/APD 的输入电容? 这对于确定必要的最小放大器增益带宽 积至关重要。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过预览、您将需要使用诸如 OPA858的 Decomp JFET 器件、该器件具有跨阻级部分增益、对于该100MHz 目标具有第二级增益。 如果没有源 C、则无法继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、答复迟了、大约为6pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eunchul、

     遗憾的是、在输入电容约为6pF 的情况下、在1m Ω 增益下无法实现100MHz 至200MHz 的闭环系统带宽:

      计算得出的放大器增益带宽积必须约为377GHz、以实现具有65度相位裕度的巴特沃斯响应、这是不可能的。  

      即使像 Michael 这样的器件速度非常快、提到了 OPA858 (JFET 输入放大器)和  OPA855 (但不建议使用具有高反馈电阻器的双极输入放大器)、您能够实现的最大闭环 TIA 带宽也大约为15-20MHz

     第一级需要多个具有约15k 欧姆 TIA 的级。

     我们可以帮助设置仿真;多级设计是否适合您的应用、或者  是否可以降低增益/带宽要求?  

     此外、可以在 此处找到 TIA 计算器。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的所有帮助、您已回答了我的问题。