This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:校准寄存器(05h)的 MSB 位

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA226, INA228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046668/ina226-msb-bit-of-calibration-register-05h

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:INA238、 INA228、 SysConfig

您好!

根据规格文档、校准寄存器的 MSB 位不能写入、我已经附加了屏幕提示供您参考。

我们是否有机会写入校准寄存器的 MSB 位?

如果有任何机会、让我们知道如何编写它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您使用 TI 论坛。  该位不能写入、校准值本身只能是15位数据。 如果您的校准值太高、您需要增加分流电阻值或提高 Current_LSB。

    想要获得比该器件更高的校准值的一个常见原因是使用了非常小的 Current_LSB。 根据我的经验、这通常小于 INA226能够精确测量的值。 在这种情况下、您可能需要考虑切换到我们更新的数字电流分流监控器系列(特别是 INA228 和 INA238)、因为它们与 INA226引脚兼容。 INA238的精度/价格与 INA226相当、而 IINNA228的端较高、可以精确测量非常小的电流)。  虽然这些器   件还为校准寄存器使用15位、但它们具有更宽的输入感应范围和更低的输入偏置电流(以及其他特性)、这可能比 INA226更适合您。

    如果您确实决定切换器件、则可以使用 SysConfig 帮助进行所需的软件更改: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio