This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4513:削波正峰值

Guru**** 2988040 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4513-SP, THS4513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046491/ths4513-clipping-positive-peak

器件型号:THS4513
主题中讨论的其它部件:, 哈希

您好!

我的电路与数据表中的图80相同。 我的电源输入为1.5Vp-p Vs+为5VDC、Vs-为 GND。 尝试使差分转单端信号的偏移为+2.5VDC。

输出信号削波为2.5伏、不能高于2.8V。   

仿真为我提供了相同的结果。 只有将 VS-连接到-5VDC、我才能实现这一点。

目前我使用 THS4513商业级、但最终我们将使用 THS4513-SP。

谢谢  

灰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的反馈分压器可能不会得到平衡、为什么您将这些1k 欧姆至+5V 的电压输入求和节点、通常不需要进行电平位移、因为 CM 环路会这样做

    输入侧是否还有69.8欧姆的电阻接地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我放置了1K、以便能够在需要时进行调节。 69.8欧姆电阻器与0欧姆电阻器串联,未组装。 如果需要、我可以通过所有这些额外功能来更改值。
    仿真是简化电路、响应相同。  我可以向 芯片添加-VS 电压电源 并解决问题、但这不是理想的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否插入 TINA 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 LTSpice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿允许我在此处添加文件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够帮助我解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LTSpice 中,通过直流仿真将输入设置为0V 直流,并确认两个输出引脚处于2.5V 直流,如果没有,请先修复。 顺便提一下、您的初始声明是2.5V 偏移? 我假设您意味着输出共模电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是2.5VDC 偏移


    (单端) convert=>差动  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经了解了您的输入引脚是否处于范围内、它们将随输入信号变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 sim 可以更轻松地解决此问题、我们在这里使用 TINA、而不是拥有太多 LTSpice 专业知识。 这篇文章回顾了 FDA 的 I/O 范围问题、  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-cfas-and-fdas-insight-2/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让我来看看。