This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:有关 V+和 IN+引脚电源电压的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046161/ina214-question-about-the-supply-voltage-of-v-and-in-pin

器件型号:INA214

您好、先生、

 对于使用 INA214时 V+和 IN+引脚的电源电压、我们有一些问题 、即:

1) 1)  V+和电源的电压为12V、它们位于同一网络中。这是否正常?

2) 2) V+电压5V 、电源电压为12V。 这是可以的吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    1) 1) V+和 IN+位于同一电源上是可以的。

    2)是、V+上为5V、IN+上为12V、这是很好的。 实际上、这些是电气特性表的测试条件。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    非常感谢您的回复。