This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA2111

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046586/opa211-opa2111

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

为什么我的数据表和仿真结果之间不匹配? 在数据表图中、我显示了其中按预期带宽计算的增益为40dB。 在 TINA-TI 仿真中、OPA2111的实际带宽要低得多。

数据表: www.ti.com/.../opa2211a.pdf

谢谢、

Lucas Pucheta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

     您似乎  使用了旧的 OPA2111模型(过时产品)来代替您 可能 要用于仿真的现代 OPA2211模型。 如果您应用正确的 OPA2211模型、增益与频率间的关系图(G = 100V/V)将 生成非常接近数据表图9开环增益与频率间的关系图中的单位增益交叉频率。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程