This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6722:视频分配放大器

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3691, OPA3832, OPA3692, LMH6612, TLV3542, SN10503, OPA2673, OPA2674, OPA4830, OPA4820, OPA2301, OPA2300, LMH6601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045987/lmh6722-video-distribution-amplifier

器件型号:LMH6722
主题中讨论的其他器件:OPA3691OPA3832OPA3692LMH6612TLV3542SN10503OPA2673OPA2674OPA4830OPA4820OPA2301OPA2300LMH6601

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我不确定这是不是一个合适的论坛(放大器论坛)、但我们的客户有以下问题:

正在寻找与设计模拟1x 6复合视频分配放大器相关的半导体。 这里有许多视频分配放大器、但它们通常包含立体声音频、这些音频占用了我的设计所不需要的资源。 我想详细了解适合设计放大器的电路和晶体管或芯片、该放大器将为 NTSC 复合视频信号提供单位 r 最小增益并提供6个相等的输入信号输出。

为了更加精确、我有20个复合视频摄像机/每个摄像机必须分布到5至6个目标位置、即视频切换台、各种显示监视器和补丁托架、所有这些都具有相同的信号完整性。 因此、需要20个放大器、每个放大器具有一个视频输入和6个相等的输出

总结: 客户正在寻找相关电路中的晶体管或芯片、以便在模拟 NTSC 复合视频电路中使用、该电路将从现有 NTSC 视频源提供单位增益、从而使该视频源具有多达6个相同的输出、否则称为1 x 6 NTSC 视频 分配放大器。 在这种情况下、他不需要数字应用。

我们是否有能够满足上述客户要求的 TI 器件? 我已经在接口论坛中询问过这个问题、但只是想检查我们是否可以从您那里获得输入。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045709/tvp5158-video-distribution-amplifier-application

我不确定、但我们的客户似乎在寻找类似的产品(其他制造商的器件):



希望您能帮助我们。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerald、我们使用了很多可能适合您的三路运算放大器、请查看 OPA3832。 对于匹配的线路驱动器、该增益在内部固定为2、负载的净增益为1。 有更高的速度和非固定增益版本、如 OPA3691或 OPA3692。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

     是的、高速放大器组是此类应用的正确选择。 Michael 已经给出了很好的建议。 我将在下面再添加几个内容、下面是  NTSC 复合视频应用的应用手册

    • LMH6612 (最接近 LT6206)
    • TLV3542
    • SN10503
    • OPA2673/OPA2674
    • OPA4830
    • OPA4820
    • OPA2300/OPA2301
    • LMH6601

     这只是少数几个可行的选项、可以在此 筛选的链接中找到更多选项。 您可以使用左列进一步筛选此列表、具体取决于客户 可能需要的其他标准、例如:电源、封装、失真、输出电流等  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    非常感谢您的帮助。

    您好、Sima、

    感谢您提供更多选项并分享应用手册。 我最初会将其标记为已解决、如果我们需要进一步的帮助、我将再次回复。  

    此致、
    Gerald