This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:短路检测和过载恢复时间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046440/ina280-short-cut-detection-and-overload-recovery-time

器件型号:INA280
主题中讨论的其他器件: INA281

您好!

INA280在2.7V 至110V 的共模电压下工作正常。 INA280是否也适合检测到硬接地短路切断、这也会将输入引脚拉低至 GND?

感测到负电流后的过载恢复时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    请注意 INA280具有一个最小共模电压与电源电压间的关系、请参阅下面数据表中的内容。  如果 VCM 低于绘制的线、则输出未知、并且可能会随器件变化而变化、从而无法提供可重复的输出电压。  另一种方法是 INA281、它能够低于 VCM 的 GND。  过载恢复取决于许多条件、但我在最坏的情况下看到的大约为80us。  我会在您的条件中进行验证。