This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:OPA838

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045968/opa838-opa838

器件型号:OPA838

大家好、

我尝试在 LT-SPICE 中模拟 OPA838。 我遵循了此处所述的程序:

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769211/tina-spice-opa838-the-opa838-tina-spice-model-has-occurred-floating-error-for-using-some-standard-spice

这解决了浮动误差、但我在放大器的输出端没有任何信号。 (执行瞬态仿真、但结果中未显示波形)

 

该模型是否不能与 LT-SPICE 兼容? 是否有人以前遇到过此问题? 我尝试仿真的文件附加到此消息

.e2e.ti.com/.../test_5F00_opa838_5F00_amplifier.zip

感谢你能抽出时间。 如果您有任何建议、请留下评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S: 在测试电路时,可能必须更改 ltspice 符号属性中的路径。 我已经在我的 PC 中的特定文件夹中测试了电路、因此 当您下载 ltspice 文件时、模型可能会位于一个名称不同的文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIM 问题除外、OPA838是一款非单位增益稳定的解压缩器件、您应该在 sim 中振荡、如图所示、使其增益为10、然后重试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们的模型在 PSpice 和 Tina 上均经过验证、因此 也很可能在其他第三方软件中工作。  

     由于许可协议的原因、我无法直接支持您、但下面是一 个非常有用的 e2e 线程 、它共享资源并在将我们的模型导入到 LTSpice 中的每个步骤中执行。  

     解决仿真问题后、由于 Michael 提到的原因、仿真将无法正常工作。 将增益增加至至少高于6V/V  

    谢谢、

    Sima