This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:如何计算可变性

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045826/ina250-how-to-calculate-variability

器件型号:INA250

您好!

我使用 TI 网站的电流感应放大器误差分析来计算 INA250A2的可变性。
我想问您一个问题。
根据该工具的计算结果、在3.675A 的情况下、总误差输出为1.408%。
(问题1)
在这种情况下、我应该如何计算 INA250的 VOUT?
以下内容是否匹配?

由于 VOUT = ILOAD×GAIN + REF、
ILOAD x 增益 x 1.01408⇒器件最大值变化
ILOAD x 增益 x 0.98592⇒器件最小变化

(问题2)
工具的工作温度是环境温度还是封装温度?

(问题3)
由于该器件具有内置电阻器、我认为无需设置理想的分流电阻器项、但它是否正确?
在这种情况下、电阻变化是否反映在总误差中?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、

    感谢您选择 TI! 请在下面找到上述问题的答案:

    1) 1)如果计算出的总误差为1.01408%、那么上面的公式将是正确的。 对于 INA250A2、增益为500mV/A、因此对于您定义的3.675A、输出会发生变化  

    VOUT、max = ILOAD* GAIN*(1+ERROR)= 1.863V

    VOUT、MIN =  ILOAD* GAIN*(1-ERROR)= 1.812V

    请记住、计算器仅考虑以下误差:Vos、CMRR、PSRR、增益误差、漂移规格@Ta (针对温度曲线)。 这可以在计算器顶部的注释中看到:

    请注意、这不会考虑额外的误差源、例如 PCB 贡献、因此可能需要进行额外的分析。 该曲线旨在简单地快速查看给定用例的潜在性能。  

    2)环境温度。 该值对应于数据表中给出的工作温度、并在计算器中用于在用户指定的温度下生成漂移误差。

    3) 3)计算器采用标准格式以便在 TI.com 上轻松实现、但对于我们的集成分流器产品、计算是根据数据表中给出的分流器固定值执行的。 您可以看到、通过更改此值并更新曲线、曲线中观察到的误差没有变化。