请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA4290 您好、先生、
当芯片处于以下状态时、我想确认芯片状态。
Vs 稳定在15V。
假设(VIN +)-(VIN -)电压差稳定在0.1V、
在 VIN +和 VIN -从0V 逐渐升至2.7V 的过程中将输出哪种过程、
换句话说、在上电过程中?
输出的过程是什么类型的?
它将始终以100倍(A3)的频率进行放大、
还是在2.7V 之前输出低电平0V?
谢谢。
此致、